Termistores
Proporcionando la medida y el control exactos y sensibles de temperaturas, elija el catálogo extenso de RS de termistores durables y construya los circuitos de temperatura controlada eficientes.
Todos los termistores para la venta en nuestra gama son hechos a mano de los materiales más de alta calidad por los surtidores bien conocidos del termistor tales como valle de Vishay, Honeywell, y sensores avanzados Amphenol. Nuestra acción incluye tipos incontables, tales como actual-limitación, alta sensibilidad, ambiente áspero, y termistores sellados herméticamente también, así que lo que su proyecto o uso, podemos ayudar.
Almacenamos muchos diversos tipos de termistores, así que utilice las características de búsqueda para restringir su búsqueda para los componentes por la característica, el fabricante, el tipo, y más. Si usted quisiera más información sobre los termistores de la temperatura, su función, y uso, entonces enrolle abajo. ¿Desee saber más? Get en touch o explore nuestro experto hub hacer todas sus preguntas contestar.
¿Cuál es un termistor?
Los resistores termal sensibles, termistores son los componentes que, sobre la detección de una cambio en temperatura, resisten la corriente que los atraviesa proporcionales al cambio de temperatura.
Se utilizan típicamente para medir cambios de temperatura. Mientras que la temperatura alrededor del termistor cambia, los materiales semiconductores dentro de ellos alteran el voltaje que funciona a través del componente. Esto es leída por un regulador de temperatura, con los datos generados usados para informar a la función otros componentes dentro del circuito.
¿Cómo diversos sensores de temperatura del termistor funcionan?
Los sensores de temperatura del termistor funcionan según los materiales usados en su construcción - éstos cambio el escalamiento de la resistencia proporcional al cambio de temperatura. Cada termistor se hace de los óxidos metálicos semiconductores presionados en la forma (un grano, un cilindro, o un disco, por ejemplo), que está cubierta con un material hermético, comúnmente cristal o de epoxy.
Mientras que se calientan estos óxidos, su resistencia eléctrica aumenta o disminuye. Esto depende de los diversos tipos de termistor que se utilizan adentro, de los cuales hay dos:
los termistores negativos del coeficiente de la temperatura de los termistores - de NTC (NTC) disminuyen su resistencia eléctrica mientras que la temperatura detectada aumenta y viceversa. Son de uso frecuente medir temperatura, si en los sistemas de calefacción, sensores de temperatura automotores, o limitar corrientes dentro de los circuitos de la fuente de alimentación a los niveles seguros.
PTC thermistors - La resistencia de los termistores positivos del coeficiente de la temperatura (PTC) aumenta mientras que la temperatura aumenta. Son de uso frecuente dentro de los calentadores autorreguladores - como gotas de la temperatura, más actuales se aplica al elemento de calefacción, aumentando la temperatura ambiente. Pueden también proteger contra las sobreintensidades de corriente, actuando como fusible restaurable que pare la corriente hasta las gotas de la temperatura del cuerpo del termistor a un nivel seguro.
¿Cuál es la diferencia entre un termistor y un detector de la temperatura de la resistencia (RTD)?
Mientras que son dispositivos similares de la punta de prueba de la temperatura, hay algunas diferencias dominantes entre los termistores y RTDs que informan a su uso apropiado.
Los sensores de temperatura del termistor son menos costosos, más durable, proporcionan típicamente una gama más exacta de la medida de la temperatura, y pueden mucho más rápidamente el cambio su resistencia conforme a fluctuaciones de la temperatura, que RTDs.
Sin embargo, sus gamas de la medida de la temperatura son mucho más bajas que RTDs, y la correlación de su resistencia al cambio de temperatura es no linear. La resolución de esto puede ser compleja con todo se debe explicar para leer exactamente los datos del termistor. Los componentes del termistor pueden también generar el calor, que puede conducir a las lecturas falsas.
RTDs, por otra parte, se hace del metal, que los medios ellos pueden hacer frente a gamas templadas mucho más altas que los termistores, y su resistencia a la correlación de la temperatura es linear. Son más grandes y más costosos, sin embargo, y son resistencia menos sensible, que cambia por pocos ohmios por grado que los termistores.
¿Qué los usos de termistores?
Utilizado a través de mucho industrial, fabricación, o uso electrónico a donde el gas, el líquido, o las temperaturas superficiales deben ser medidos o ser respondidos, los sensores de temperatura del termistor son componentes extremadamente comunes.
Se utilizan en la fabricación del alimento, donde las temperaturas se deben controlar para moderar la condición del alimento o del ambiente sanitario. En la producción química y petroquímica, los termistores anticorrosivos juegan una mayor parte en producir los varios líquidos, y con seguridad. En espacio aéreo, comunicaciones, electrónica, y medicina, benefician la fabricación exacta del equipo y traen la temperatura-detección de las capacidades a los productos ellos mismos.
Y en vida diaria, se aseguran de que los hornos, los sistemas de calefacción, los acondicionadores de aire, y las alarma de incendio puedan funcionar correctamente, y las temperaturas dentro de los motores de vehículo pueden ser controladas.
¿Por qué confianza RS como su distribuidor del termistor?
Comprando los termistores de RS, usted beneficia a partir casi de un siglo de la maestría en la distribución del componente eléctrico.
Somos una de las distribuidores autorizadas más grandes de Norteamérica y tenemos sociedades cercanas con una gama extensa de surtidores componentes como la automatización de Omron, EPCOS, AVX, y Sensata. Eso significa que estamos casi seguros de tener el termistor que usted necesita para la tarea actual.
Busque nuestra gama por resistencia - vea los termistores de NTC, los termistores del PTC, o los componentes de ICL y de PPTC - y hojee por la tolerancia, tipo de la terminación, y mucho más. Utilice simplemente el menú a la izquierda para enangostar su selección.
Si no tenemos los termistores de la temperatura que usted necesita, que satisface no vacila conseguir en contacto con nuestro specialists y él se placerá ayudar. Explore nuestro expert hub para aprender más.